This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5926-Q1:第10.1.2章中的输出电流值

Guru**** 2867000 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5926-Q1, TLC5926

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467015/tlc5926-q1-value-of-output-current-in-chapter-10-1-2

器件型号:TLC5926-Q1

工具与软件:

在 TLC5926-Q1数据表的第10.1.2章(调节输出电流)中、介绍了输出电流(5)的计算。 例如、26 mA 为720欧姆。 在图16中、720欧姆时的输出电流约为40 mA。 什么值是 Currect、26 mA 或40 mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    由于农历新年,我们的专家将于2月5日回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bertram:

    在图16中、您的意思是电流为40mA。 我看到它是一个 电流增益与配置代码间的关系 图。 你能不能更详细地描述一下它。  

    此致、

    Suchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否有相同的数据表?

    在 TLC5926-Q1数据表中:

    图16。 IOUT、TARGET 和 Rext 之间的默认关系曲线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Bertram:

    您会注意到 TLC5926-Q1的数据表中存在错误曲线。  如需正确的曲线、请参阅非汽车版产品说明书 TLC5926数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com 的图15。 或者使用该公式直接计算电流。 谢谢!

    此致、

    Suchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suchen:

    未来是否会提供正确的数据表?

    此致

    Bertram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bertram:

    数据表将在未来进行修订。 但是、这需要时间。 谢谢!

    此致、

    Suchen