This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1685:GND 绝对最大值

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1685

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470894/tps1685-gnd-abs-max

器件型号:TPS1685

工具与软件:

嗨、团队!

我注意到我们没有定义 GND 绝对最大值。

当 Vin = 0V 时、该器件能否承受 GND 引脚上的48V 电压? 这适用于输入引线反接的情况。

对于这种过压情况、我们有什么相关的保护指南吗?

谢谢!

凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cam:

    TPS1685未设计为能够承受反极性。  

    此致  

    Kunal Goel