This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59711:链接 IC 意外开启。

Guru**** 2924210 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC59711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466214/tlc59711-chained-ics-turning-on-unexpectedly

器件型号:TLC59711

工具与软件:

您好!

我正在使用一个包含11个 TLC59711 IC 的链、我的问题是当我为1个打开 PWM 时、会打开其余 PWM。

例如 setPWM (165535)//全开、将开启13、25等(这是每个链式 IC 的1)

组合

Arduino UNO SMD

比较

代码

#include
#include
#include "Adafruit_TLC59711.h"
#include

//您链接了多少个板?
#define NUM_TLC59711 10.
#define DELAY_TIME 2000
第65535章

#define DATA 10.  
#define CLOCK  13

Adafruit_TLC59711 tlc = Adafruit_TLC59711 (NUM_TLC59711时钟数据);

struct 命令
 整型索引
 整型
};

CONST int MAX_COMMAND = 121//根据需要调整大小
命令命令命令[MAX_COMMANDS]
int 命令 Count = 0

void ledOff (){
 对于(int I = 0i < MAX_COMMANDi++){
  tlc.setPWM(iOFF);//将所有通道设置为65535 (OFF)
 }
 TLC.WRITE ();//更新 TLC 以反映更改
}

void setup(){
 Serial.begin(1200);
 //Serial.println ("TLC59711 test");
 pinMode (10输出);
 tlc.begin();
 ledOff ();
}

void ledSlider(){
 对于(int i = 0i < commandCount;i++){
  int index = commands[i].index
  int value = commands[i].value
  if (< 65535){
   tlc.setPWM(indexvalue);//全功率为0这默认为0、即完全处于 LBJ 上
  其他{
   tlc.setPWM(indexoff);//关闭
  }
 }
 TLC.write()
 commandCount = 0//处理后复位命令计数
}

void readCommands(){
 while (Serial.Available()>0 && commandCount < MAX_COMMANDS){
  string command = Serial.readStringUntil ('\n");//读取整个命令行
  int commaIndex = command.indexOf(',');//找到分隔索引和值的逗号
  if (commaIndex !=-1){
   int index = command.substring (0commaIndex).toInt ();//提取并转换索引
   int value = command.substring (commaIndex + 1).toInt ();//提取并转换值
   //将命令存储在数组中
   commandCount].index = index
   commandCount].value = value
   命令计数++
  }
 }
}

void loop(){
  readCommands()
  ledSlider()
}
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    作为农历新年,我们的专家将以2.5回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Landon:

    您提供的代码缺少许多细节。 请检查同一个224位数据是否连续发送多次、因为这可能会导致菊花链中的芯片具有相同的行为。

    此致、

    Suchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suchen、

    我通过使用库 GitHub - ulrichstern/Tlc59711 (用于控制 TI 的 TLC59711 (或 TLC5971) 、而不是 Adafruit 库、

     提供了这个问题的链接。

    只需对我的代码进行调整即可使用库中的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到这个消息!