This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:输出电流保护(OCP、SCP)

Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470139/bq25750-output-current-protection-ocp-scp

器件型号:BQ25750

工具与软件:

您好、TI 团队:

它在 BQ25750中是否具有输出电流保护?

-例如,在交流输入情况下,ACFET IC 通过 ACP/N 引脚检测交流电流,当发生过流时,ACFET 将关闭。

-在电池输入情况也是一样的。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    是的、BQ25750具有输入和输出电流保护功能。

    [报价 userid="551379" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470139/bq25750-output-current-protection-ocp-scp "]-例如、在交流输入情况下、IC 通过 ACP/N 引脚检测交流电流、当发生过流时将关闭 ACFET。[/QUOT]

    当超过 ILIM_HIZ 电流时、ACFET 将保持导通状态、但电池将在此停止充电。

    -电池输入案例中的方式也是相同的。

    在反向模式下、当超过电池放电限值(IBAT_REV)时、BQ25750会降低反向电流。

    如果您对此有任何疑问、请告诉我、如果您的应用可行、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    感谢您的回答、我了解通过停止充电来保护交流电源的 ILIM_HIZ 功能、但我的问题没有什么不同。

    如果系统因连接充电器电路仅输出一个电源(无论是 ACFET 还是 BATFET)而消耗功率、

    如果系统作为短路或过载情况发生故障、

    EX1、源仅为 VAC

     - IC 是否检测到 IAC 过流并禁用 ACFET ?

    Ex2. 供电方仅为 BAT

     -这不是反向模式电源方向,我的问题是充电器打开 BATFET 以将电池直接连接到系统。

    在这种情况下、IC 是否会检测 IBAT 过流并禁用 BATFET?

    如果 IC 检测到过流、如何设置两种情况的电流电平?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    感谢您的澄清/

     - IC 是否检测到 IAC 过流并禁用 ACFET?

    否、当电流高于 ILIM_HIZ 引脚时、IC 不会禁用 ACFET。

     -这不是反向模式电源方向、我的问题是充电器打开 BATFET 以将电池直接连接到系统。

    如果超过 ICHG 电流或反向模式电流、BATFET 也不会关闭。

    您是否可以在需要时使用 BMS 或 MCU 来关闭电源?

    如果您对此有任何问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    是的、系统在充电器之前和之后都有 BMS 和负载开关。 如果需要、可关闭电源。

    感谢您的信息。