This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63030:需要替代 IC

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS631000, TPS63030, TPS631010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469024/tps63030-need-alternative-ic

器件型号:TPS63030
主题中讨论的其他器件: TPS631010、TPS631000

工具与软件:

我们需要一个替代降压/升压转换器 IC、它具有相同的引脚排列和封装、但输出电流更好、高达1.5A、支持 IC。 请向我们建议选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ATHUL:

    我很抱歉、但我不知道有任何器件采用完全相同的封装且具有更高的输出电流。 我不是这些器件的技术专家、因此您可能会在一周中回来时得到更好的答案。 很抱歉给您带来不便。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ATHUL:

    正如 Brigitte 所说、我们没有 TPS63030采用完全相同封装的器件。

    为您的应用推荐我们的新款 BUBO 器件、如 TPS631010/1。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tao、但很遗憾、推荐的器件 TPS631010/1不符合我们的封装要求。 我们特别需要 WSON 10封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、ATHUL M Ω

    采用 SOT 封装的 TPS631000情况如何?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、ATHUL M Ω

    采用 SOT 封装的 TPS631000情况如何?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、ATHUL M Ω

    采用 SOT 封装的 TPS631000情况如何?

    此致

    TAO