This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:双端口适配器设计(100W)

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCG28826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470438/ucc28180-dual-port-adapter-design-100w

器件型号:UCC28180
Thread 中讨论的其他器件:UCG28826

工具与软件:

你好

我要做一个双端口适配器,图如下所示。
请帮助提供合适的解决方案或 EVK。

非常感谢。

e2e.ti.com/.../100W_5F00_Dual_2D00_Port-Adapter_5F00_20241216.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨杨伦

    双端口是每个端口总共100W 还是100W? 对于两个独立 USB PD 端口、您需要进行后置稳压以支持每个端口的整个输出电压范围。 以下是基于 UCG28826的示例。 UCG28826的最佳特性之一是其自偏置、无需从变压器上执行辅助绕组。 但是、标称功率限制为65W。

    为了使 USB Type C PD 支持100W 功率、我们提供了 UCC28782、 这是一款有源钳位反激式器件。 这样可以实现 超过91%的效率。

    对于适配器空间的 PFC、我推荐 UCC28056。 与 CCM PFC 相比、转换模式 PFC 的待机功耗要低得多。 此外、解决方案的尺寸也将小得多。  

    希望这有助于您快速入门。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    双端口总功率为100W。

    此致