This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:复位持续时间

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808, TPS3808E, TPS3842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468962/tps3808-reset-duration

器件型号:TPS3808
主题中讨论的其他器件:TPS3842

工具与软件:


您好!
我将使用 TPS3808设计和测试复位信号电路。
复位时间约为9.5秒。
因此、我将1、65uF +/-10%电容器连接到 TPS3808的 CT 引脚。

原型电路上的复位持续时间测量结果约为8秒。
在复位持续时间内确认了一个大约1.5秒的错误。


我想确认是否实际出现了这一级别的误差。
(我想原因是内部220nA 电流源存在电流误差)

此致、网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Mesh、

    对于 TPS3808、是的、TPS3808的预计误差量。 如果需要更高的精度、请使用此器件的较新版本 TPS3808E。

    https://www.ti.com/product/TPS3808E 

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jesse!

    感谢您的答复。
    我正在考虑使用 TPS3808E。
    我想知道 TPS3808E 的更改如何提高复位持续时间的精度。
    *我比较了这两种产品的数据表,我不确定。
    (第6.6段时序要求(TPS3808E)/第7.6段开关特性(TPS3808))

    此致、
    网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Mesh、  

    目前、我们正在对 TPS3808E 具有更新精度的数据表修订版本进行重新评估。

    我们也可以推荐在整个温度范围内具有更高计时精度的 TPS3842。

    https://www.ti.com/product/TPS3842

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jesse!

    感谢您的答复。

    除 TPS3808E 之外、我还会考虑 TPS3842。

    此致、

    网状网络