This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:TI DC 转换器、可与 TPS2378一起用于 POE BT

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2378, LM76002, LM76003, LM5116, PMP11257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462413/tps2378-ti-dc-dc-converter-to-use-with-tps2378-for-poe-bt

器件型号:TPS2378
主题中讨论的其他器件: LM76002LM76003PMP11257LM5116

工具与软件:

您好!

最初、在 POE BT 设计中、我们正将 TPS2378与 Vishay SIC469直流 DC 转换器结合使用。

但是、我们不再使用 Vishay 器件、而希望使用 TI 直流/直流转换器。

我们发现、很难找到一款能够处理 POE 电平电压输入的 TI 器件。

您能否推荐使用 TI 器件来提供直流到直流电平 POE 输入和 POE BT 电平输出?

我们的目标是在24V 下提供至少50W 的功率作为最终电压。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 LM76002/LM76003是不错的选择、器件数少、电流高、直流输入(高达60V)且占用空间小。

    你同意吗? 我更喜欢即将停产的器件、 TI 是否可以推荐满足我们要求且预计将在未来使用寿命内的 DC 到 DC 转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    感谢您发送编修!

    我目前正在进行核查工作。 将于1月20日返回以获得 E2E 支持。 感谢您的耐心。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    还没有从验证中返回?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    PoE 团队将一直到2月4日。 很抱歉回复延迟、感谢您的耐心等待。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    感谢您的耐心。

    可以与 BT 功率相连。 可以使用 TPS2372-3 (51W 额定值)。  

    可将 LM5116视为同步降压驱动器。 我们有  使用 TPS2378 + LM5116的 PMP11257 (www.ti.com/.../PMP11257)。 原理图为 https://www.ti.com/lit/df/tidrnh8/tidrnh8.pdf。则需要将 TPS2378替换为 TPS2372-3。

    此外、 LM708x0 (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm70880.pdf) 系列也可以满足要求、并且它们具有更高的集成度。   

    希望它能有所帮助。  

    此致、

    Diang