This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:LMG1020

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470919/lmg1020-lmg1020

器件型号:LMG1020

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我计划使用该 LMG1020构建一个短上升时间信号、能否使用 为 IN+和 IN-至 GND 生成1MHz 时钟并获得上升时间短于1ns 的输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

     

    数据表列出了在100pF 负载下375ps 时的上升时间。 正如您在前面提到的问题中提到的、上升时间会受到输出端容性负载的影响、并且不受输入驱动方式的影响、因此1MHz 晶体可以正常工作。

     

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    Vincent Liew