This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:关于 LMG1210的自举电容器的电容值

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470764/lmg1210-regarding-the-capacitance-value-of-the-bootstrap-capacitor-for-lmg1210

器件型号:LMG1210

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:


您能否为 LMG1210的自举电容器提供建议和最大电容值?

此致、

Taroimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taroimo:

     

    建议的自举电容值将取决于所驱动的 FET 以及开关频率、因为自举电容器需要驱动 FET 而不会显著耗尽。 有关自举电路选择、请参阅以下应用手册: 针对半桥配置的自举电路选择(修订版 A)

    虽然不存在最大自举电容、但必须考虑电容器充电和放电所需的时间以及 VDD 旁路电容器的容值、因为这通常会为自举电容器充电。 通常、对于我们已经看到的任何 GaN 驱动器而言、1uF 是最大的自举电容。

     

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Vincent Liew