This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25157:有效的 ADC 转换是否会延迟进入低功耗模式?

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25155, BQ25150, BQ25157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468458/bq25157-does-an-active-adc-conversion-delay-entering-low-power-mode

器件型号:BQ25157
主题中讨论的其他器件:BQ25155BQ25150

工具与软件:

此问题与 BQ25157 (与 BQ25150、BQ25155类似)的使用有关、其方式为在无 VIN 的低功耗下进行 ADC 转换。

预期的用例是、通过将/LP 设置为1、等待1ms (根据数据表使 I2C 接口正常工作)、然后手动启动 ADC 转换、从而周期性地使器件退出低功耗模式。  处理器是否必须等待 ADC 转换结束才能将/LP 设置为0、或者处理器是否可以将/LP 设置为0并且 BQ25157将完成 ADC 读取、存储结果然后自行进入低功耗状态?

基本上、我可以将 ADC 设置为运动模式、这样当器件自行完成时、它就会进入低功耗模式、还是在 ADC 完成之前设置/LP?这样会取消 ADC 过程?

这伴随着一个用例、其中处理器唤醒的时间非常短(远低于1ms)、我不想仅仅为了让缓慢的 ADC 完成而保持运行状态。  理想情况是 ADC 完成并将结果存储在寄存器中、之后进入低功耗状态。  下次处理器唤醒时、它会读取寄存器以获取结果。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    当器件处于/LP 模式时、ADC 被禁用、因此我认为在那种情况下会工作。 我将在工作台上进行实验、但我不相信它会以这种方式工作。 我希望在周二之前发布最新消息。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑您的意思是它在低功耗模式下无法正常工作。

    问题是、如果您在活动模式下启动 ADC 转换、那么在转换过程中、您将/LP 切换为低电平、转换是否完成、然后芯片进入低功耗模式、或者/LP 低电平是否会取消 ADC 转换并立即将芯片置于低功耗模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我相信 ADC 转换已经取消、但我将通过实验室测试为您确认这一点、并在星期二之前做出响应。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    很抱歉响应延迟。 当信号切换时、/LP 低电平似乎会中断并取消正在读取的任何 ADC 通道。

    此致、

    Juan Ospina