This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4811-Q1:反向电流保护

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470578/tps4811-q1-reverse-current-protection

器件型号:TPS4811-Q1

工具与软件:

您好、TI 团队:

如果电机驱动器系统由负载开关 TPS48111供电、

由于电机通过再生制动或续流产生能量、因此通过负载开关发送到电池的能量。

我想、如果 INP 当时保持高电平、再生能量可传递回 FET、再回到电池。

TPS48111通过分流电阻器(R_SNS)检测输出电流、如果分流电阻器检测到反向电流电平、是否可以?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:  

    是如果 INP 为高电平、则反向电流可以流向电池进行充电。 重要的是不违反最小值/最大值规格。 例如、如果有负电压、则需要在输入和输出端放置 TVS 二极管。 您可以在"9.4电源建议"部分找到此说明。  

    该器件无法同时检测反向电流和正向电流。 换句话说、您选择的拓扑将确定电流保护是 正向(如数据表中所示)还是反向存在。 这样、器件就不会对反向电流做出反应。  

    如果您需要双向电流感应功能、可以考虑 TPS4812等器件、它除了具有双向电流感应功能之外、还具有 TPS1211功能。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps4812-q1.pdf?ts = 1738876353119&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS4812-Q1

    谢谢!  

    Sarah