This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:当 APD 处于激活状态时、T2P 不会变为激活状态

Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754EVM-420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458447/tps23754-t2p-not-becoming-active-when-apd-is-active

器件型号:TPS23754

工具与软件:

您好!  

我们遵循了采用二极管整流的低成本参考设计。 当我们使用插头电源供电时、尽管 APD 引脚的电压为2.4V (即高于1.5V 阈值)、T2P 引脚不会变为有效。

您能列举一些可能导致此行为的检查事项吗?

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您发送编修! 我是否可以知道您是 直接在 RJ45处连接插头电源、还是在选项1或选项2处连接电源? 插头是否为直流电压供电、电压多大?  

    对于 APD、则用于方案2适配器。 您可以展示 APD 连接吗、我可以看到多大的电压将其拉至高电平吗?   

    此致、

    Diang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    我们将使用 ORing 选项1。 原理图如下:

    当存在插头电源时、该分压器可在 APD 引脚上提供2.0V 至2.4V 的电压。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michael:

    感谢原理图。  

    ORing 更像选项2。 我会在4个工作日内查看并回复您。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michael:

    我在 TPS23754EVM-420上进行了测试、当您使用选项2适配器时、T2P 引脚将变为低电平(低电平有效)、APD 引脚高于阈值。 您能展示一下 T2P 连接的电路吗?

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    这里是完整的电路。 问题是:当 T2P 引脚无法变为低电平时、我应该检查什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您提供完整的原理图。  由于 R15将 RTN 短路和隔离接地、您的转换器是否为非隔离式转换器?  此外、您通常需要大于15V 的 T2P-TN (或 VDD VSS)电压才能使内部逻辑电路正常工作、包括 VDD 功能。   

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    共有两种不同的填充选项:PD 和 PSE。 仅为 PSE 选项填充了该电阻器。

    我的问题是、当存在适配器电源且 ADP 引脚高于1.5V 时、为什么没有 T2P 变为低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我目前正在进行核查工作。 将于1月20日返回以获得 E2E 支持。 感谢您的耐心。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的耐心。  

    我的问题是、在适配器电源存在且 ADP-pin 高于1.5V 的情况下、没有 T2P 变成低电平的原因可能是什么?

    除了过热或启动期间的瞬态等故障和关断之外、我现在可以猜到的唯一原因是接地不当或 VDD VSS 电压过低。 您可以帮助检查您的 APD - RTN 何时同时大于1.57V   

    -您的 VDD - VSS 电压高于15V

    -直流适配器接地指 RTN

    此致、

    Diang