This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3422EVM-043:Altium /KiCad 文件请求

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3422EVM-043, LMG342X-BB-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468865/lmg3422evm-043-altium-kicad-files-request

器件型号:LMG3422EVM-043
主题中讨论的其他器件: LMG342X-BB-EVM

工具与软件:

您好!

我想申请  LMG3422EVM-043 子卡和 LMG342X-BB-EVM  EVAL 板的 Altium 原理图和布局文件。 非常感谢您对此提供的帮助! 我的电子邮件 ID 是:gave6118@gmail.com。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下文件包含在该主题中: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468817/lmg3422evm-043-lmg342x-bb-evm 

    此致!
    Kyle Wolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后一个问题是、J16、J17和 J18的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这些应用程序中、您可以使用外部电感器(J17 -外部电感器- J18)或电路板上包含的电感器(J17 - J16)。

    此致!

    Kyle Wolf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kyle。 很抱歉我还有一个问题。 您能说明一下为什么这些网络没有连接吗? 具体如引脚1、16。 当我更新原理图到 PCB 文档的更改时、我可以在 PCB 文档中看到相同的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我没有看到5V_H 和5V_L 的源网 我缺少什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gautham、

    这些 引脚为无连接引脚、数据表中指定了该引脚。 它们 用作锚引脚、以 机械方式将 QFN 封装连接到 PCB。 它们用于机械连接、而不是电气连接。

    5V_L/5V_H 由器件上的 LDO5V 引脚生成。 该器件创建该5V 电压轨、为数字隔离器、电流传感器或其他外设供电。

    此致!

    Kyle Wolf