This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C54:关于用例支持的咨询

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C54, UCC28C56EVM-066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470521/ucc28c54-inquiry-regarding-use-case-support

器件型号:UCC28C54
主题中讨论的其他器件: UCC28C56EVM-066

工具与软件:

您好!

我的客户想要使用支持以下条件的 UCC28C54设计产品:

1)输入:750VDC
2)输出:12Vdc/100W

问题1。  是否可以使用 UCC28C54实现上述条件?

问题2:  如果您有任何用于此用例的 UCC28C54参考资料、请分享。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题1:

    这没问题、但可能需要外部驱动器、具体取决于您的 MOSFET 选择和开关频率。

    Q2、

    否、我们目前还没有采用 UCC28C54的设计。 UCC28C56EVM-066也是类似的设计。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluucn1