This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750QDWEVM-025:我们尝试在电源器件开启时通过软关断来重现 DESAT 保护

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470354/ucc21750qdwevm-025-we-try-to-reproduce-the-desat-protection-with-soft-turn-off-while-power-device-is-on

器件型号:UCC21750QDWEVM-025
主题中讨论的其他器件:UCC21750

工具与软件:

尊敬的团队:

我在之前的 E2E 主题中询问了 UCC21750的 DESAT 问题。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452007/ucc21750-does-the-desat-feature-need-the-non-100-duty-operation-to-trigger

我们的客户想知道、为什么数据表中记录的以下 DESAT 保护案例可以在没有前沿消隐时间 t_DESATLEB 的情况下工作?

他们还尝试使用 EVM 板在电源器件开启时通过软关断来重现 DESAT 保护。

但他们无法观察到 DESAT 引脚开始为 C_BLK 充电并将引脚电压电平增加到阈值9V。

您能否提供一些可能的原因和提示?

此致、

Hank Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hank:

    我们的客户想知道、为什么数据表中记录的以下 DESAT 保护案例可以在没有前沿消隐时间 t_DESATLEB 的情况下工作?  你可以详细说明这个问题吗? 您的意思是"前沿消隐时间、t_DESATLEB"适用吗? 是的、 前沿消隐时间、t_DESATLEB 适用。

    您能否在 DESAT 引脚、INP、OUT 和 FLT 引脚附近共享捕获的波形?

    以便我们能够了解问题。

    谢谢

    SASI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sasi:

    请参考我的答案

    您能详细说明一下这个问题吗? 您的意思是"前沿消隐时间、t_DESATLEB"适用吗?  是的、这就是我的意思。

    我需要客户分享波形。 请稍候、谢谢!!!

    此致、

    Hank Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Hank 的确认。

    是的、t_DESATLEB 适用于 UCC21750器件。

    我们期待着客户的波形。

    谢谢

    SASI