This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:使用电池为系统负载和体二极管参数供电

Guru**** 2590140 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461702/bq25790-use-battery-to-power-system-load-and-body-diode-parameter

器件型号:BQ25790

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户对系统何时由电池供电有疑问。

  • BQ25790是否支持"使用电池为系统供电"方案?  
  • 当我们需要电池为系统供电时、我们是否可以控制 BATFET 打开?
  • 如果我们无法在这种情况下控制 BATFET、您能否提供体二极管的规格供客户判断系统负载可消耗多大的电流?

谢谢!

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    关于1、是的。

    关于2、不

    关于3、体二极管的额定值与 FET 的放电电流相同、如下所示:

    并不是只要 V (BATP)> 2.4V-2.6V (如果没有 shipFET)或使用 shipFET 为3.2V-3.4V、FET 就会开启以进行放电。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回答。

    对于问题2、如果我们在 Vbus 不存在的情况下启用 CE。 我们可以使 BATFET 保持开启状态吗? 这里的逻辑链是什么?

    谢谢!

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    如果在无电池且电池电容< 200uF 的情况下启用了充电、则充电器看到 BAT 和 SYS OVP。  OVP 导致充电器关闭转换器30ms、从而导致 SYS 崩溃。  在禁用充电的情况下、只有从 SYS 到 BAT 的电流才会关闭。  从 BAT 到 SYS 的电流始终可用。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的答复。

    您能否解释一下您在另一篇 E2E 帖子中提到的"1.5s"操作的逻辑链:

    启用充电后、在电池电压降至 BATUVLO (~2.5)以下后、充电器尝试将 BATP 引脚调节到固定电压(2S 电池为5V)达~1.5s、以允许电池包保护器 FET 有时间关闭。  之后、充电器恢复正常充电。  在您的图中、由于没有电池、只有 BAT 处的最小电容、因此电池电压在1.5秒后会过冲、导致 SYS 过冲、同时达到 OVP 阈值并关闭 BATFET 和转换器。  如果您的客户无法向 BAT 添加额外电容、请建议他们在未连接电池时使用/CE 引脚来禁用充电。

    操作链是否类似于:

    启用充电器->无电池-> BAT UVLO->在1.5秒内将 BAT 变为5V ->正常充电状态-> BAT OVP ->系统 OVP ->关闭转换器30毫秒

    谢谢!

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    如果 V (BAT)< BATUVLO~= 2.5V:

    针对 BATP=BAT =#CELLS x 2.5V 的减少 CV 环路持续1.5秒 、具有100mA 电流钳位

    使用100mA 涓流功能更改为 CC 环路、预充电、然后快速充电、直到 BATP = VREG

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的答复。

    另一个问题是、电池状态是否正常。 让充电器进入正常充电状态需要多少秒。

    谢谢你

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    大多数故障(例如 TS 故障)在故障消除后充电重新启动之前具有~30ms 的抗尖峰脉冲。  终止后自动再充电具有从64ms 到2s 的可调抗尖峰脉冲。   

    此致、

    Jeff