This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:入力段に12Vを印加しても大丈夫か?μ A

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470547/uln2003a-12v

器件型号:ULN2003A
Thread 中讨论的其他器件: ULQ2003A-Q1

工具与软件:

ULN2003Aの入力段に12Vを印加しても大丈夫ですか μ A?
最大定格は30Vですが、よくわかりませんので、教えていただけると幸いです。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    12Vは問題ないです。もし、自動車部門なら、μ H ULQ2003A-μ Q1も使えます。このデバイスは自動車定格です。