This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33602:UIN = 24V 和 UOUT -15V 的负 DCDC 转换器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470577/lmzm33602-negative-dcdc-converter-with-uin-24v-and-uout--15v

器件型号:LMZM33602

工具与软件:

您好、TI 团队:

我要将 LMZM33602用作核心直流/直流转换器、

输入电压为24V、输出电压为-15V。

 LMZM33602可处理的最大输入电压为42V:

我的问题是:可以 为该应用实施此器件 LMZM33602吗?

 

此致

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    abs max 与建议的最大值不同、因为它在输入端出现线路瞬变时会留出一些回旋余地。 该部件不能持续暴露在大于36V 的电压下。

    对于此应用、请使用具有更高电压绝对最大额定值的器件。

    谢谢!

    Andrew