This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51420:LMR51420YF 在不连续模式下启动的原因

Guru**** 2510125 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51420EVM, LMR51420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468886/lmr51420-the-reason-lmr51420yf-starts-up-in-discontinuous-mode

器件型号:LMR51420

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在评估 LMR51420EVM、有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

当 LMR51420YFDDCR 在轻负载(约100mA)下导通时、电感器电流会进入不连续模式。

LMR51420YFDDCR 是 FPWM 版本、即使在轻负载下也能保持恒定的频率。

我相信即使在启动时、该器件也会以 PWM 模式启动。

那么、为什么它在接通电源后进入不连续模式、然后在大约40ms 后切换到 PWM 模式呢?

输入电压:24V、输出电压:5V、输出电流:0.1A

比较  

e2e.ti.com/.../0385.Schematic.pdf

启动 DCM、然后启动 CCM

e2e.ti.com/.../03_5F00_DCM-to-CCM.pdf

上电~ 1ms

e2e.ti.com/.../01_5F00_1ms.pdf

上电~5ms

e2e.ti.com/.../02_5F00_5ms_5F00_1.pdf

DCM 时的输出电压和电流

输出电压为5.057V

e2e.ti.com/.../Voltage-and-Current-at-DCM.pdf

电压和电流的影响

输出电压为5.052V

e2e.ti.com/.../Voltage-and-Current-at-CCM.pdf

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    设置中的某项是触发过流消隐时间。

    客户是在测试原始 EVM 还是对您发送的原理图进行了修改?

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的答复。

    我知道 LMR51420YF 在启动后立即进入不连续模式的原因是激活了过流保护消隐时间 tOCP_BLK (典型值为33ms)。这是否正确?

    我将与客户共享这些信息。

    客户修改了 EVM 以检查其特性。
    使用的元件如连接图所示。

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    是的、在启动时为100uF 输出电容器充电可能会导致断续。 尤其是在可以通过输入电容器为其他下游器件供电的系统中使用该模块时。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的答复。

    我理解。

    在这种情况下、客户使用100uF 输出电容器、这会导致启动时发生断续操作。

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我刚收到一位客户的额外请求。

    您能提供建议吗?

    ——

    我已确认数据表。

    它说 LMR51420控制过流保护消隐时间的平均电感器电流、但这还不足以理解它在启动时以非连续电流模式运行。

    请告诉我更多详细信息。

    过流消隐功能的实际工作原理是什么?

    从工作波形来看、它似乎并不只是暂时禁用过流保护。

    当输出电容为100 μF 时、它为什么在启动时在非连续电流模式下运行?

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Inoue-San、您好

    我将检查设计。

    谢谢!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的答复。

    我期待您的回答。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inoue-San:

    客户是否能够独立于 VIN 启用 EN? 我相信答案可能是 VIN 斜坡在导致 OCP 模式时很奇怪。

    如果仍然如此、则高 COUT 可能会导致 OCP 触发。 如果是这种情况、软启动后的 FPWM 唯一方法是使用较低的 COUT 值。

    谢谢!
    Andrew