This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23750:Bob Smith 电路 EFT 电容器选择指南

Guru**** 2590900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463831/tps23750-bob-smith-circuit-eft-cap-selection-guideline

器件型号:TPS23750

工具与软件:

你(们)好

客户有一个使用 Bob Smith 电路的电路。  TI 网站上有一篇文章介绍了此电路、但其中有一个 EFT 电容器、并且此处选择了一个2kV 电容器。
文档链接为: https://www.ti.com/lit/an/slua469/slua469.pdf?PoE=1613488928783&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 使用隔离反激式设计符合 ts 标准的 PoE

您能  在此处说明一下选择 EFT 电容器2kV 耐受电压的背景情况吗?  

在此处选择电容器时、客户应该如何选择封装、耐受电压和电容容量?

还有其他功能相同的器件值得推荐吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TI 美国今天就在假日。 请预计会有一些回复延迟。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、对我的疑问有任何反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    我目前正在进行核查工作。 将于1月23日返回以获得 E2E 支持。 感谢您的耐心。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我什么时候可以得到我的问题的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    PoE 团队将一直到2月4日。 很抱歉回复延迟、感谢您的耐心等待。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我的问题能得到解答吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、结婚了

    我刚从 Tbk 回来。 由于资源有限和农历新年、答复可能会被推迟。 本周我们将尽力与您联系。 感谢您的耐心。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diang、 人工智能方案的紧迫性。 您能帮助加快速度吗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    很抱歉耽误你的时间。 C3 2kV 电容是两个接地端之间的 Y 电容。 802.3BT 标准中有一项附加的隔离要求。 隔离 边界需要穿过该电容器、如下图所示(原始图片位于 www.ti.com/.../slua736.pdf 中)

    此致、

    Diang