This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26750:不想为非 PD 器件供电

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469539/tps26750-not-want-to-source-power-to-non-pd-device

器件型号:TPS26750

工具与软件:

尊敬的专家:

我想知道如何限制非 PD 器件的电源?

PD 器件、我们可以配置 PDO 并消除其电源。

非 PD 器件情况如何?

我想介绍一下我们是如何配置寄存器/外部电路的。

谢谢。此致、

Tsuyoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于非 PD 器件、电力是通过 Rp 终端广播的。   

    https://www.ti.com/lit/wp/slyy109b/slyy109b.pdf#page=4

    在 GUI 的高级配置中、您可以在端口控制寄存器中进行选择。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的答复。

    我认为 "TypeC 电流"寄存器确定了 Rp 值(=可支持的负载电流)。

    如果我们将"TypeC 当前"寄存器设置为"保留"、器件将不提供给非 PD 器件。

    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我们将"TypeC 当前"寄存器设为"保留"、器件将不提供给非 PD 器件?

    我不认为"保留"是有效的设置。  我会再次确认。  您是否使用 EVM 进行了测试?

    https://www.ti.com/lit/ug/slvucr7/slvucr7.pdf#page=34

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我自行进行了快速测试、并在选择"保留"后、PD 无法与支持 PD 或不支持 PD 的接收器建立默认(5V)协议。   我仍在努力与更大的团队确认。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要关闭此项目:

    1. 保留设置无效、不应使用。
    2. 当供电方检测到连接的设备(受电方)端口存在时、Type-C 规范需要 VBUS 电源。

    此致、
    Chris