This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B69-Q1:TPS7B69未加密 PSpice 瞬态模型存在建模问题。

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470500/tps7b69-q1-there-is-an-modeling-issue-with-the-tps7b69-unencrypted-pspice-transient-model

器件型号:TPS7B69-Q1

工具与软件:

我正在使用 TPS7B6950未加密 PSpice 模型、然后在仿真中似乎是一种非实际现象。

因此、我检查了行为模型、发现下面该模型中使用了节点0 (GND)、

.SUBCKT TPS7B6950-Q1_TRANS VIN VOUT GND_0 GND_1
--部分省略
E_U1_ABM4 U1_N09035 0值{V (U1_N05348)<-- VCVS 连接到节点0
+*(abs (V (VOUT))+ 1e-6)
+/(abs(V (FB)+ 1e-6)}
R_U1_R4 U1_N09035 U1_N05382 10 TC = 0、0
R_U1_R3 U1_N08164 U1_N05348{3.333e5* SQRT (TTRN)}TC = 0、0
C_U1_C1 0 U1_N05348{1e-6*SQRT (TTRN)}
E_U1_ABM5 U1_N09745 0值{min (V (U1_N05382))、
——

模型中定义的 GND_0和 GND_1、即使 GND_x 的节点未连接到节点0、模型也在内部使用节点0。 我在 TI 的 PSpice 模型中的其他几种行为模型中看到过该问题。

LDO 的 GND 可以连接到浮动电源(例如虚拟接地)。
(请参阅应用手册: www.tij.co.jp/.../tiduci3a.pdf)

TPS7B6950的行为模型不允许具有虚拟接地的电路正常运行。
此问题是否会在将来得到解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我们知道许多旧的 PSPICE 模型都存在此问题。 我们正在研究更好的架构、但这是一个需要时间的大型项目。  

    此致、

    Nick