This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25770G:选择充电电压大于28V 的电池

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS26750, BQ25751, BQ25770G, BQ25750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469921/bq25770g-selecting-a-battery-charged-with-greater-than-28v-vin

器件型号:BQ25770G
主题中讨论的其他器件:BQ25751BQ25750、TPS26750

工具与软件:

BQ25770G 和 BQ25751似乎都具有电源路径控制、如何在两者之间进行选择。 BQ25751是否仅专用于铅酸电池?

如果需要以下功能、建议使用哪种电池充电器

  • VIN > 28V、用于连接 EPR 源(140W ~ 28V/5A 适用)
  • VSYS 的电源路径  
  • 锂离子电池支持
  • I2C 主机控制  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aria、

    BQ25770G 仅支持高达23V 的电池。 是的、BQ25751针对铅酸电池进行了优化。 您可以考虑 BQ25750降压/升压充电器。  

    https://www.ti.com/product/BQ25750

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我的电池电压为4S、约为12V-14V。 我主要担心的是能够处理来自 PD 控制器的 EPR 电压的降压/升压充电器。  

    因此、BQ25750是与 TPS26750配合使用时的一个不错选择。

    BQ25750是否存在任何已知问题? 我认为 BQ25751像是对其的升级、是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ25750支持 EPR、与 TPS26750搭配使用可实现 PD 解决方案。 与 BQ25751具有相同的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 谢谢您、我将为这两者购买 EVM