This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14130-Q1:VCOM-VCOM VEE 电压未进行调节

Guru**** 2590670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470264/ucc14130-q1-vcom-vee-voltage-not-getting-to-regulation

器件型号:UCC14130-Q1

工具与软件:

我将在设计中使用多个直流/直流模块。  其他配置似乎可以正常工作、但我遇到一个配置的启动问题。  此配置提供15V (40mA)和5V (17mA)。  在我的测试配置中、15V 上没有任何负载。  启动时、15V 正常。  然而、5V 电压仅达到约2V、然后器件会关断~30ms、即 t (软启动)。  我注意到的两件事是我的测试不包括15V 上的任何负载。  因此、我添加了30mA 负载并获得相同的结果。  我还注意到、我对 R (FBVEE-TOP)使用了50K、其建议值为10K。  我减小了反馈电阻、但仍然没有达到调节值。  第一个问题是反馈电阻的最大/最小范围吗?  我加入了一个电路快照。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的 FB 电阻值没有问题。 以下是一些评论:

    • 可能会发生30ms 的关断、因为您将达到下面定义的软启动超时。 这意味着您的/ PG 信号不会变为低电平并且/ PG 不会变为低电平、因为 VDD VEE 或 COM VEE 在允许的~30ms 内未达到设定调节值的90%。

    • 根据您的原理图:
      • 我在初级侧没有看到 HF 旁路电容器? 您需要使 VIN/GNDP 引脚尽可能靠近10μF //100nF。
      • 只是为了澄清、"软启动:28.4ms"的注释不是软启动时间、而是上面提到的软启动限制。
      • 我假设您施加的负载与下面所示的 R1、R2类似?
        • 当移除 R1和 R2 (无负载条件)时会发生什么情况- UCC14130会启动吗?
        • 3kΩ 较大、当2.2μF 时、这会产生一个较大的 RC 时间常数(6.6ms)。 5*RC=33ms、太接近28.4ms 的软启动超时。 可能是降低 R262将解决该问题-尝试 R262=R262 750Ω-1kΩ 等解决方案
        • 即使 VDD VEE = 15V、分离电容器输出也必须保持电容分压器上的电荷平衡。  如果电源正常(VDD)-高压(VEE)=15V、并且 HV_5V 只达到~2V、那么 HV_15V-HV_5V 可能会达到13V、此时它应该~10V。  
        • 假设更改 R262 = 750Ω、-1kΩ 可实现适当的空载启动。 接下来介绍负载。 VDD VEE 上的负载(在下面标记的原理图中为 R1)可以达到允许的最大输出功率(基于 VIN、VDD VEE、最大环境温度、功率降额等)。 但是、您仍然必须注意 HV_5V 上的负载(下面标记的原理图中的 R2)、因为当您在 HV_5V 上添加负载时、会导致输出电容分压器上的电荷平衡中断。 C242被载入、C243被空载、并且当 C 242上的电压开始减少时、C243上的电压将增加。 如果 C242上的电压下降至低于设定值(5V)的90%(4.5V)以下、输出 UVP 将被触发。 RLIM 函数将有助于拉取/灌入电流以抵消电荷不平衡、但仅限于达到限值。 当不平衡严重大时、RLIM 不起作用、这意味着当 C243上未施加负载时、可以施加到 HV_5V 的负载大小存在限制...(HV_15V-HV_5V)* C242=HV_5V*C243必须尽可能接近真值、因此根据需要调整电容比。 HV_5V 上的17mA 可能接近您可以实现的最大负载、但这将取决于 C242、C243的值。 尝试使 C242:C243尽可能接近1/(5V:10V)。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用临时并联电阻器为 R262获得750欧姆电阻的初始测试在空载和15V 30 mA 条件下正常工作。  5V 负载位于板上、我无法在移除多个 IC 后将其禁用。 我将修改电路板、同时减少 C242上的电容、从而获得更好的平衡。  建立这些模式后、我将再运行一些测试。  如果一切看起来都很好、我会认为这个问题已经解决。

    我感谢您的快速响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在将关闭该主题、但如果需要进一步支持、可以重新打开。  

    Steve