This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24640:我们能否在输出端将负载与超级电容器并联

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470515/bq24640-can-we-connect-load-in-parallel-with-super-capacitors-at-the-output

器件型号:bq24640

工具与软件:

您好!

在我们的应用中、我们将使用 bq24640来实现超级电容器充电控制、并将其输出用作输入。 我们的单元在  bq24640输出上运行。

1、输入电压为24V、输出电压为12V。 我们将连接5个串联25 F 的超级电容器、电压为2.7V。我们的应用需要1分钟的备份时间。

2.我们可以在输出端将超级电容器和负载并联在一起。 请参阅下图、了解我们计划如何连接并建议 BQ24640是否适合我们的应用。 如需任何更改、请注明。

3.图 a :负载和超级电容器是并联的。

4.图 B:负载输入是 BQ24640超级电容器输出和适配器输出的 Oring。

请给出设计中需要遵循的图。

此致、

Sreehari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreehari:

    Unknown 说:
    2. 我们是否可以在输出端将超级电容器和负载并联在一起? 请参阅下图、了解我们计划如何连接并建议 BQ24640是否适合我们的应用。 如果需要任何更改、请提及。

    我推荐使用图 B。这两个图应该都起作用、但您必须对充电电流进行编程、以支持超级电容器充电和系统负载。 如果系统负载被移除或负载电流发生变化、超级电容器可能会在充电电流异常时充电。

    此致、

    Christian。