This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1856-SP:PSpice 建模和评估板

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1846, UC1856-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470884/uc1856-sp-pspice-modeling-and-eval-board

器件型号:UC1856-SP
Thread 中讨论的其他器件:UC1846

工具与软件:

在 PSpice for TI 中、仅 UC1846可用。 该示例仅适用于15V 至18V 输入。  

我需要了解如何更新40V 输入的模型。  

我还在寻找 UC1856-SP 的工程评估板。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jim、

    较旧的型号有时在功能上更受限制。
    该模型不能在您提出的窄范围之外工作。
    您可以按所需的方式更改它、但它对您的用途可能会受到限制。

    UC1856-SP 没有评估板

    谢谢!
    Daniel