This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74930-Q1:输出电压钳位电流容量

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470779/lm74930-q1-vout-clamp-current-capacity

器件型号:LM74930-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM74930

工具与软件:

LM74930数据表的第一页显示了图像"未抑制负载突降200V -输出钳位"、且 Vout 在37V 下的所有负载突降时间内都保持钳位。

这时 Vout 的电流大小是多少?

此致、

莱昂纳多·普拉提斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonardo:

    电流容量受所用 MOSFET 的 SOA 限制。

    此致、

    Shiven Dhir