This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76972:电芯电压测量精度

Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76972, BQ76952EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461150/bq76972-cell-voltage-measurement-accuracy

器件型号:BQ76972
主题中讨论的其他器件:BQ76952、、 BQ76952EVM

工具与软件:

您好!

在第4.10节 BQ76972的 TRM 电芯电压测量精度中、有一些表格列出了主机 CPU 必须应用于电压测量的失调电压。 但是、BQ76952的 TRM 未提及这些失调电压。

由于 BQ76972没有 EVM 板、我将使用 BQ76952EVM 进行测试。 当我尝试将 BQ76972文档中的偏移应用到 BQ76952的代码时、结果出乎意料:

  • 在不应用偏移的情况下、我的代码与万用表的测量值完全一致。
  • 应用 LFP 偏移时、我的代码产生的结果与万用表读数有很大偏差。

在这方面、我有两个问题:

  1. 尝试将这些失调电压与 BQ76952一起使用是否不正确?
  2. 提供的偏移表假设采用16节电芯配置。 如果某些电池单元丢失、会出现什么情况? 在本例中、我只有3节电池、VC3通过 VC16短接至 VC4。

感谢您的帮助。



 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vadim、

    的 偏移 第4.10节电芯电压测量精度 在 BQ76972 TRM 中、仅适用于 BQ76972器件。 从两个 BQ76952的数据表中可以看出、BQ76952的精度范围与 BQ76972不同、并且在应用于 BQ76952时、失调电压不太有效。

    2. 即使不是16电芯配置、偏移量也应保持不变。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vadim、

    对于第2点、很遗憾、在与同事仔细核实后、数据表仅使用16S 配置的固定偏移来表征精度值、因此我们无法保证即使我们未期望也不会在电池配置从16S 更改为16S 的情况下上述值也不会发生变化。

    他建议 使用中提到的类似步骤 第4.10.2节 电芯偏移校准  或在多个16S 以下的器件上收集偏移数据、并分析结果以确定更好使用哪些偏移。   

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供的信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    在这种背景下 、您可以确认本文档 BQ769x2 Calibration and Programmin Guide 适用于 BQ76972吗?
    尤其是校准脚本示例?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vadim、

    校准指南 也应能够与 BQ76972搭配使用。 可能需要根据需要调整示例代码。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、Vadim、

    我还将使用 TI BQ76972进行校准。

    您提到:

    他建议 使用中提到的类似步骤 第4.10.2节 电芯偏移校准  或在多个16S 以下的器件上收集偏移数据、并分析结果以确定更好使用哪些偏移。   [报价]

    我可以看到电芯电压的默认偏移取决于电芯的化学成分(锂离子、LFP)。 你知道吗?

    因为根据我的理解、使用 TRM 中提到的校准装置和多个器件/板上的过程不会考虑电芯化学成分。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronan:

    [报价 userid="633857" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461150/bq76972-cell-voltage-measurement-accuracy/5643339 #5643339"]我可以看到电芯电压的默认偏移取决于电芯的化学成分(锂离子、LFP)。 您知道确切的情况吗?

    中的表 第4.10.1节固定偏移调整 基于 TI 计算得出的数据、从而针对不同电池化学物质的不同电压范围优化偏移。 LFP 电池的电压范围通常为2V 至3.7V、而锂离子电池的电压范围通常为2V 至4.5V。  

    器件/板不考虑电芯化学成分

    正确。 表中的失调电压是 MCU 可以额外应用于每个电芯电压测量以获得最终电芯电压的值。 如果您不进行校准或未通过 MCU 进行调整、则可能会在每个电芯电压测量的偏移值周围看到这些偏移值。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 因此、基本上、必须使用目标电芯化学成分的最小和最大电压(至少)进行电压偏移校准。

    谢谢!
    Ronan