This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6287B30:需要合适的效率曲线

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS6287B25, TPS6287B30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461961/tps6287b30-right-efficiency-curve-is-needed

器件型号:TPS6287B30
主题中讨论的其他器件:TPS6287B25

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户假设 TPS6287B30的效率曲线图是 TPS6287B25、因为输出电流仅显示在25A 以下。 30A 效率曲线图中没有信息。 您能给我发送一张右侧的 TPS6287B30效率曲线图、该图的输出电流高于25A?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto-San:

    该系列的不同输出电流版本的效率相同。

    我来询问更新后的曲线并回复。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您一如既往的支持。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    指定刘静怡关闭胎面