This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z50:如何支持 SMBus 1MHz

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470512/bq41z50-how-to-support-the-smbus-1mhz

器件型号:BQ41Z50

工具与软件:

大家好、团队成员:

我知道、bq41z50可以支持 SMBus 1MHz 通信、但 TRM 刚刚提到设置[XL]=1、那么电量监测计可以支持400kHz、1MHz 没有配置位。

是否需要为1MHz 设置任何配置位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件不需要进行1MHz 设置。  

    请注意、在该模式下 、电量监测计仅作为目标器件运行(而不是作为主机)、因此电量监测计只是读取时钟、我们可以向上计数到1MHz。