This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A05:双电源设计

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A05, TPS7A39, TPS7A20, TPS784

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467148/tps7a05-split-power-supply-design

器件型号:TPS7A05
主题中讨论的其他器件: TPS7A39

工具与软件:

我正在设计一款±1.65V 的分离电源、该电源具有40 mA 的最大电流输出、用于为两个运算放大器供电。 我还可以使用更多的标准输出值、例如+-1.5V 或+-1.8V。 输入电压为3.3V。 我已经确定 TPS7A05是产生正电压的潜在候选器件。 这是合适的选择吗?

此外、您建议生成负电压的 IC 是多少? 是否有单个 IC 可提供正电压和负电压输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正负电源轨是否有任何其他要求? 比如 IQ、噪声、PSRR 还是尺寸?

    通常情况下、 由于 TPS7A05具有1uA 的 IQ、因此适用于非电池电源应用。 由于此应用同时需要正电压和负电压、 TPS7A39 在此处可能是一个很好的选择。

    此致、

    Andres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andres。

    感谢您推荐 TPS7A39。 它是一个有趣的 IC。 然而、它需要负电压输入(VINN 介于-0.3V 或-33V 之间)。 在本例中、我们只有3.3V。 您是否建议任何其他器件?

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    没有 LDO 可将正电压转换为负电压。 因此、为了产生负电压、可能需要使用能够使电压反相的电荷泵。 通过快速搜索、我们看到了第一个具有反相电压的电荷泵: TPS6040

    我强烈建议询问该 TPS6040是否是通过新接线柱上的3.3输入电压生成负电压的理想选择。 这样、相应的团队就可以验证选择。

    对于正电源轨、如果3.3V 输入不是由电池供电、则 用于固定输出选项的 TPS7A20或 用于可调节输出的 TPS784将是不错的选择。 如果3.3V 输入来自电池、则 TPS7A05将是一个不错的选择。

    此致、

    Andres