This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:BQ25792 REGN 始终处于运行状态

Guru**** 2812385 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464652/tps25751-bq25792-regn-always-active

器件型号:TPS25751
Thread 中讨论的其他器件: BQ25792

工具与软件:

使用 Application_Customization_Tool 和 BQ25972获取最新版本的 USBCPD_BQ25972 (1.0.2)。

不充电时、BQ25972的 REGN LDO 不再被禁用。 与之前的工具版本相比、这个工具的消耗多于1 mA (确切版本未知、但是在8月26日完成)。

是否存在已知差异?

根据该工具的发布说明、必须手动启用睡眠模式、这已完成。 (*为 TPS25751选择 BQ 器件可禁用睡眠模式并启用电流监控器、用户可以通过"Advanced Configuration"来配置这些设置)。 这是不是在某种程度上相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:  

    感谢您联系我们!

    Unknown 说:
    不充电时、BQ25972的 REGN LDO 不再禁用

    您能否在这里进一步说明一下"不充电时"的含义? USB PD 适配器是否已连接或断开? 电池是否已充满电?  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    不充电意味着未连接 USB PD 适配器。 TPS25751 VIN_3V3关闭。 不依赖于电池的状态。

    BR Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    调试期间、我发现 BQ25972上的 ADC 已启用。 REG2E_ADC_Control 寄存器位 ADC_EN 已设置。 这与旧版本不同。

    如果我从固件禁用 EN_ADC 位(通过 I2C 连接到 TPS25751)、则其行为与之前一样。

    BR Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:  

    感谢您的调试。 我可以删除 ADC_EN 设置。 您能否附上您最新的 json?

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7723.HUS_5F00_TPS25751_5F00_V1.1.json.zip

    BR Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:  

    在删除 ADC_EN 设置的情况下、请参阅下面的 json 和 Full Flash Binary 文件。 如果需要、请仅在 GUI 的"Advanced Configuration"窗口中更改 json。 调查问卷页面上的变化可能会影响待删除的 ADC_EN 设置。  

    e2e.ti.com/.../HUS_5F00_TPS25751_5F00_V1.1_5F00_Test_5F00_Remove_5F00_ADCEnable.bin

    e2e.ti.com/.../HUS_5F00_TPS25751_5F00_V1.1_5F00_Test_5F00_Remove_5F00_ADCEnable.json

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    您能否使用此配置为我创建一个新的二进制文件: e2e.ti.com/.../HUS_5F00_TPS25751_5F00_V1.4.json.zip

    唯一的变化是电池充电电压从8.39V 变为8.2V。

    BR Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    请参阅随附的。

    e2e.ti.com/.../HUS_5F00_TPS25751_5F00_V1.4_5F00_ADCDIS.bine2e.ti.com/.../HUS_5F00_TPS25751_5F00_V1.4_5F00_ADCDIS.json

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不客气!

    BR、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也有这个问题。  您能告诉我在 TPS25751的高级配置中的哪个位置启用/禁用 BQ25792 ADC 吗?  我已经浏览过 TPS25751S 的寄存器信息、但我没有找到执行此操作的位置。  我还需要将 BQ25792的默认充电阈值从200mV 更改为400mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    您能否提交新的 E2E 主题并提供您的 json 和 Ask Again?

    寄存器信息中不包含 I2C 写入、需要由 TI 当前进行配置。

    对于 TPS25751无法写入的 I2C 寄存器、您可能需要使用 EC 或 MCU 来使用 I2Cw/I2Cr 4CC 命令添加额外的 BQ 寄存器写入。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我深入研究这件事时、我得出了一个结论。  即使在高级模式下、所做的更改似乎也不在在线配置程序的范围内。  我将开始一个新主题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢