This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:24V 到3.3V 转换

Guru**** 2496895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469530/lm317-24v-to-3-3v-conversion

器件型号:LM317

工具与软件:

您好!

我有兴趣使用该器件( LM317LMX/NOPB ) 以生成3.3V @20 -30 mA。 我观察其中 R2为可变电阻器的参考电路。 是否有必要使用可变电阻器?或者我是否可以保持 R1和 R2的固定值并生成3.3V 电压?

输入电压:24V

VOUT- 3.3V @ 10 -40 mA。

Verf = 1.25V

在生成3.3V 时、我应该保持哪个组合值?

此致

Kapil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    您可以使用固定电阻器生成3.3V 输出。  您不需要为此使用可变电阻器。

    您需要最低5mA 负载来保持该 LDO 的稳定、如果您的直流负载并非始终可用、则可以从反馈电阻器获得此负载。  在这种情况下、您的电阻器应不大于249欧姆和407欧姆。  

    如果您的直流负载始终可用、那么我会增大这些值、但您必须考虑充当输出电压公式中误差项的较大调节引脚电流。 使用公式1来指导您选择电阻器。

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    • 您需要最低5mA 负载来保持该 LDO 的稳定、如果您的直流负载并非始终可用、则可以从反馈电阻器获得此负载。  在这种情况下、您的电阻器应不大于249欧姆和407欧姆。  
      • 因此、对于这种情况、我们可以忽略 Iadj 电流产生的电压 (Iadj*R2)  对吧? 我的理解是否正确?
      • 因此、R2的值将是408.36欧姆。 同时保持 R1 249 Ω。
    • 如果您的直流负载始终可用、那么我会增大这些值、但您必须考虑充当输出电压公式中误差项的较大调节引脚电流。 使用公式1来指导您选择电阻器。
      • 在本例中、我应该使用最坏的条件运行并保持 Iadj- 100uA。 并计算 R2的值。 同时保持 R1约为1-3.3K 欧姆。 请更正我、如果我需要更改其中的任何内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    是的。

    谢谢!

    Stephen