This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV772:输出电压精度...

Guru**** 2590900 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469398/tlv772-output-voltage-accuracy

器件型号:TLV772

工具与软件:

大家好、团队成员:

对于 Vin=3.3V 至 Vout=1.65V、R1=68K 且 R2=39K 的客户设计。 他们发现、输出电压不是1.65V、但始终介于1.68V 至1.71V 之间。

它是否超出了规范。 还是不呢?

对于1.71V 输出、精度大于3.3%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    请验证客户是否在测量从 R1的 Vout 焊盘到 LDO 的 GND 的 Vout。

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您能否说明一下他们使用的是哪种封装? 是 DQN 还是 DBV 封装?

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    TLV772仅具有 SOT23封装。 我提供了用于客户测试的 PTLV77201PDBVR 样片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    TLV772的 APL 版本的某些器件具有高于预期的反馈电压、应在样片交付前进行筛选。  已确定此问题、当 TLV772将 RTM 就绪并进入生产阶段时、不会出现此问题。

    您能告诉我、客户测试 LDO 时使用的负载电流是多少?  我会通知正在处理此设备的团队。

    谢谢!

    Stephen