This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF80:多次回流是否会影响精度?

Guru**** 2793245 points

Other Parts Discussed in Thread: REF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468292/ref80-does-multiple-reflow-affect-the-accuracy

器件型号:REF80

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户想知道它们是否会进行多个回流焊、这会影响 REF80的精度或温度系数吗?

客户可能会回流他们的电路板以更换电路板上的某些其他器件、以便定期维护。

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuwahara-San、

    焊接的主要考虑因素涉及长期漂移。  为了获得最佳的长期漂移性能、从而最大限度地降低校准要求、 建议在最后一次回流时焊接 REF80 并且在焊接和使用 REF80之间留出尽可能多的时间。 长期漂移在300小时左右变得非常接近平缓。 这可在 REF80数据表的第8.1节中看到:

    过度焊接后、上述初始稳定行为可能会受到影响。 因此建议在最后一次回流焊时焊接 REF80。

    对于 温度漂移、焊接没有问题那么严重。 此外、影响精度的焊接漂移应该很小、但建议在最后一次回流中使用 REF80。

    如果还有其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jackson-San、

    我的问题不是在器件的初始焊接期间。

    器件焊接后、客户可能需要进行回流焊。
    这是由于一些维护目的。 (如果客户需要更换 REF80之外的其他一些器件、则他们应回流整个电路板)

    此致、
    Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuwahara-San、

    建议将 REF80焊接在最后一次回流焊上。 每次焊接时、器件都必须稳定下来、因此随时间推移的长期漂移基本上从开始从头开始。

    谢谢!

    Jackson