This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:当输出端存在重负载时、转换器停止调节(开启)

Guru**** 2593620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28950EVM-442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470357/ucc28950-converter-stops-regulating-when-heavy-load-is-present-on-its-output-at-turn-on

器件型号:UCC28950

工具与软件:

转换器在空载时将电压稳定在28V 以上(设置输出电压)、而不会出现任何问题。

在已通电的情况下、当负载增加时、转换器调节为28V。 因此、当我在转换器运行时向输出添加负载时、调节效果会很好。

当负载在上电前连接到输出并产生噪声时、转换器不进行调节(显示0.5V-1V 输出)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可能与负载有关。  您正在使用哪种负载?   

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    响应。 才能精确到8Ohm。 输出端有一个状态 LED、当存在28V 电压时会亮起。 它在空载时开启、但当我连接电阻器和并开启转换器时、它开始闪烁。 我怀疑启动序列/瞬态存在导致控制器卡在断续/突发模式的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要注意的另一点是、确切的设置在连接了电子负载但仅使用电阻器时有效

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    感谢您提供这些信息。  我曾想您可能尝试在启动时设置电流负载、因此出现了问题。

    以下链接可为您提供应用手册、其中介绍了使用 UCC28950的 PSFB 的分步设计过程。  应用手册中有一个指向 Excel 设计工具的链接、该工具使用与设计工具相同的计算方法。  本应用手册用于设计600W UCC28950EVM-442参考设计。  您可以使用这些工具来检查原理图和设计。  我建议您使用此工具检查您的设计。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

     

    我确实同意您的问题可能与启动顺序有关。  您可能需要在加电期间探测 VDD、以确保 UCC28950在加电期间正确偏置。

    如果您拥有 VDD、那么我将继续同时探测 SS、电压放大器输出、CS 和输出电压、以便了解器件无法启动的原因。  在探测电压放大器输出时、无法直接探测。  您需要将1k Ω 电阻器与示波器探头串联。  数据表中对此进行了介绍。

    在进行故障排除之前、我建议阅读逐周期电流限制和断续模式过流保护的相关数据。  此信息将帮助您解决问题。

     

    此致、