This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H5005-SEP:TPS7H5005-SEP:所需的 COMP 引脚波形

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H5005-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470088/tps7h5005-sep-tps7h5005-sep-comp-pin-waveform-required

器件型号:TPS7H5005-SEP

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

对于 IC TPS7H5005-SEP、在 COMP 引脚方波脉冲类型的噪声出现在开关频率加倍时。 原因在于我们布局中的噪声还是 IC 的设计。

请在 IC TPS7H5005-SEP 的 COMP 引脚处分享任何波形、以便更好地理解。

通道1:COMP 引脚

通道2:正激式转换器的 SW 节点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    TPS7H5005-SEP 有两个输出。
    即使您没有为转换器使用其中一个输出、器件仍将看到另一个输出。
    这就是为什么器件的 COMP 引脚上会出现两倍的开关频率。

    请注意、这通常不是您的上一个问题所述随机占空比变化的根本原因。
    我们之前使用过器件的1个输出、并且看到了稳定的输出。

    谢谢!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Daniel:

    请在 IC TPS7H5005-SEP 的 COMP 引脚处分享任何波形、以便更好地理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    我指的转换器目前缺货。

    我所说的内容是否有意义?
    由于使用了第二个输出、器件内部的时钟运行频率是转换器运行频率的两倍。
    您可以在电路板上探测另一个输出并看到它切换。

    谢谢!
    Daniel