This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:当外部充电器不匹配时指示充电终止

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470445/bq34z100-r2-charge-termination-indication-when-external-charger-is-not-matching

器件型号:BQ34Z100-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQ34Z100、BQ76952

工具与软件:

嗨、专家!

1.电池:锂离子3.6V、55Ah

2.电池组:4S1P  

3.电池组 工作电压范围: 12.0V ~ 16.4V (95% DOD)

4.充电器:16.8V CV 10A CC

<BQ34Z100 setting>  

1、电池充电电压:4.1V

2.细胞 S 编号:4.

3.设计容量,内格:电芯额定值的95% (49.5Ah)

当 BMS AFE (BQ76952)以16.4V 的电压跳闸充电 FET 时、充电器处于 CC 模式、并且

充电电流约为5A 或更高、大于 BQ34Z100 最大收尾电流(1A)。

我希望 SOC 指示100%、并且在这种情况下设置了 FC 标志、并且在 学习周期中没有问题。

1. BQ34Z100是否可以   通过 Current Taper Method 检测有效的充电终止和充满电(Fc)?

2. 在学习周期中(包括 cehmical ID ),应该在相同的充电电压/截止电压下进行

那么是否应该将截止电压设置为16.8V?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    1.可以。可以通过电流收尾方法检测有效的充电终止。

    2.学习周期应按照电池数据表进行。

    此致、

    Adrian