This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:输出短路会导致6W 持续功率损耗

Guru**** 2590100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469157/tps25947-output-shorted-leads-to-6w-constant-power-loss

器件型号:TPS25947

工具与软件:

尊敬的支持部门:

我 在以下电路中使用 TPS16630RGE:

我可以在两次重试之间看到300mA 的恒定电流。 在24V 输入电压下、该功率为6W。 我能否以某种方式降低或缩短该值?

平地机、

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    对于延迟、我们深表歉意。 您似乎标记了错误的器件型号。 我正在将此分配给我的团队成员、他是该设备的专家。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    欢迎来到 E2E。

    我认为这是由于 UVLO、OVP 电阻分压器的值较低。

    您能否使用以下设计计算器并使用设计计算器中的值?

    https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-QV4CzjZsl1/01.00.00.0B/slvc765b.zip

    谢谢  
    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS16630RGE 已组装。 这是不带功率限制功能的型号。 它应该切断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    您为什么认为这是因为 UVLO 的值较低? 经计算可在19V 至28V 之间导通。 这将按预期运行。

    我无法理解为什么在短路测试中电流大部分时间都在流动(300mA)。

    Simon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    很抱歉混淆。

    我不知道这个短路测试。 我想您看到的是输入泄漏电流。

    您能否以更宽的时间刻度向我发送波形并描述测试条件?

    谢谢

    Amrit