This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210-HT:隔离型反激式转换器的初级侧软启动

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5155, TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469622/tps40210-ht-primary-side-soft--start-for-isolated-flyback-converter

器件型号:TPS40210-HT
主题中讨论的其他器件:LM5155TPS40210

工具与软件:

团队成员、您好!  

请告诉我、在 COMP 和 SS 引脚之间使用 PNP 晶体管的初级侧软启动电路(如 LM34966和 LM5155的数据表中所述)是否适用于该控制器?

这对于初级侧调节反激式转换器。  

此致。

N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、N:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    TPS40210和 LM5155/LM34966之间的主要区别在于跨导误差放大器。 COMP 上的补偿接地而不是连接到 FB。
    软启动电压也与 TPS40210存在偏移。

    留出一些时间来深入探讨此主题、并检查在使用适用于 TPS40210的 PNP 晶体管方法时是否存在任何问题。

    我明天会回到你身边。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    感谢您的快速响应! 将等待您的更新:针对 TPS40210使用此电路。  

    根据 SS 引脚和 GND 之间放置的电容值、我可以看到 SS 引脚电压斜坡中相应的变化。 但是、这并没有反映在输出电压上升时间中。  由于这是一种初级调节隔离型反激式转换器、我渴望使用一种简单的方法实现输出电压的软启动。 感谢您可能提供的有关该主题的任何指导。

    祝你一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、N:

    在我们团队中讨论了这种方法之后、误差放大器可能存在问题。
    LM5155中使用的跨导误差放大器具有限流功能。 对于常规放大器来说、可能不像 TPS40210那样、因此在通过 PNP 将 COMP 拉至 GND 时、可能会过载。 因此、PNP 晶体管方法不适用于 TPS40210。

    常规的 SS 斜坡在 PSR 反激式模式下仍然可以正常工作、就像在常规升压应用中一样、但我想您打算通过附加电路进一步减少可能出现的过冲、对吗?

    我可以看看我们是否有任何其他适用于 TPS40210 PSR 反激式的参考设计。
    再说一次、我需要一些额外的时间来处理此问题、并在1-2天内与您联系。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    感谢您确认在这种情况下、PNP 晶体管不是实现软启动的正确解决方案。  

    我已注意到 SS 电容值似乎只影响 SS 引脚电压的斜坡。 无论 SS 电容值如何、我都无法看到输出电压相应的变化、无论 SS 电容值如何、输出电压都会在几百微秒内从0V 继续增加到调节值的大约90%。 我的目标软启动时间是几十毫秒。

    如果您对于该控制器的参考设计(PSR 反激式+软启动)有任何引线、将会非常有用。 感谢您对我的提问的支持!

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、N:

    我检查了设计、但我为 TPS40210 PSR 反激式找到的所有参考都不使用任何额外的启动电路、所有参考都依赖于内部软启动。

    我感到困惑的是、SS 电容器似乎根本不会对您的设计产生影响。
    我想问一下您到目前为止尝试过哪些 SS 电容器值?

    如果您对设计审阅感兴趣、您还可以在此处附加原理图和 Vin/Vout/Iout 规格。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    感谢您回来回答我的问题。 我发现连接到 FB 引脚的电源轨上存在预充电情况、这影响了启动。  现在、我已经通过更正 电路中的此连接从结尾处解决了这一问题、可以看到软启动正常工作。

    感谢您为我的查询提供的提示支持。 我会将我的问题标记为已解决。

    此致。