This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51581:电感器抑制

Guru**** 2590810 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470180/lm51581-inductor-humming

器件型号:LM51581

工具与软件:

我正在使用 LM51581对12V 至18V 的输出电压进行升压、输出电流为1A。 进行这种升压是为了以12kHz 的频率驱动两个比例阀、每个68欧姆、我现在面临的问题是驱动阀时的电感器嗡嗡声。 请向我建议一些解决方法来解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramachandra:

    感谢您的咨询。

    在驱动阀时、您是否可以发送开关节点的一些示波器截图以及输出和输入电压?

    要查看电感器是否是根本原因、您可以尝试使用2根导线将其连接到电路。 (一个将其从 PCB 上拆下)

    然后更改放置位置可能会有所帮助。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    感谢您的回复、我会尽快发送示波器截图。 我还想了解您对此 IC 是否能够驱动1A 电感负载(因为比例阀通过12kHz 的 PWM 驱动)的意见。

    谢谢、此致

    Ramachandra R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramachandra R:

    是的、通常可以驱动感性负载。 但是、它可能导致环路补偿发生变化。

    您是否有可能对您的设计进行波特图分析?

    12kHz (在可闻范围内)也可能叠加在升压电感器上。 在这种情况下、您可以将电感器更改为胶合类型、以降低噪声。

    此致

    Moritz