This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622E:由电池供电时、VSYS 降至2V

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25622E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470234/bq25622e-vsys-falls-to-2v-when-powered-by-battery

器件型号:BQ25622E

工具与软件:

我们有一个应用、在这个应用中、系统电压突然下降至2V、持续160ms。

我们已经看到过这种行为、只有在由电池供电时、如果我们将电源插入 VBUS、我们不会看到这种行为。

我们正在禁用看门狗、以便使 IC 在主机模式下工作。

我们没有看到来自 PP 的任何中断。

我们发现了电池充满电、中等电量和低电量的问题、因此我们认为这与电池电压无关。

此处为 BQ25620:VSYS 在几分钟后降至低电平。 它提到了一个非常类似的情况、并提到有一个已知的问题和一个解决方法、因此如果有人可以与我们分享该解决方法、我将非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ariel、  

    感谢您通过 E2E 联系我们。  

    您的系统使用什么 I2C 模式(即时钟频率)?  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将使用400kHz。

    我们今天已开始探索100kHz、暂时没有看到该问题、但400kHz 会更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当频率为100kHz 时、我们不会出现问题、因此它仅在频率为400kHz 时出现

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ariel:  

    感谢您确认测试中使用的 I2C 时钟频率。  

    请允许我参考 BQ25622E 数据表中的第8.5.1节"串行接口"。 使用 BQ25622E 时有一项与 I2C 通信相关的要求。  

    如果不满足 I2C 要求、则在仅电池运行时、可能会发生您观察到的 BATFET 关闭行为。 最简单的调整是使用100kHz。

    此外、我们目前正在发布数据表的新修订版、与当前修订版中列出的过度保守的要求相比、该修订版放宽了时序要求。 因此、请参阅下面显示的时序要求。  

    此致、

    Garrett