This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H1101A-SP:与 CS 引脚相关的信息

Guru**** 2590130 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H1101A-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470168/tps7h1101a-sp-information-related-to-cs-pin

器件型号:TPS7H1101A-SP

工具与软件:

你(们)好。

我的一个客户使用 TPS7H1101A-SP、他们提出了以下与查询相关的 CS 引脚。

查询:-对于我们的应用,无需 LDO 的折返/电流监控。 我们可以将 CS 引脚保持开路吗? 或者、如果不需要折返/电流监控、该怎么办?

此致、

Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitesh:

    如果不需要折返和电流监测、则 CS 引脚可连接至 GND。  

    谢谢!

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    如果 CS 引脚悬空、会怎么样? 这是什么意思?

    谢谢!

    Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitesh:

    最好将引脚置于已知状态、以防止意外行为或在折返/无折返模式之间切换。 您的客户对浮动配置而非将引脚接地感兴趣是否有具体原因?

    谢谢!

    Sarah