This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524A1-Q1:工作温度

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524A1-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470096/ucc27524a1-q1-operation-temperature

器件型号:UCC27524A1-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

工作结温范围已更改为140°C 至150°C、但封装信息中的运行温度保持为最大140°C。

哪项正确?

最棒的餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    感谢您就您有关 UCC27524A1-Q1的问题联系 TI。

    工作结点绝对最大温度为 150°C。 似乎未使用此更改正确更新封装信息表。 因此、请参阅该额定值的绝对最大值表。

    如果还有其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    感谢您的答复。 我知道最大 Tj 值为150℃。
    产品页面仍显示140℃、请尽快更正。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    感谢您让我们意识到这一点。 我已经通知了团队、我们将努力纠正此问题。

    谢谢!

    William Moore