This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61061:设置电流限制

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468932/tps61061-setting-current-limit

器件型号:TPS61061

工具与软件:

大家好、团队成员:

美好的一天!

我在设计中设置电流限值时会遇到问题。 根据我对数据表的理解、我们已将 ILED 拉至 GND、这应该会将 VFB 设置为500mV。

从此处、Rs=500mV/ I 给出电阻 Rs。

在我的设计中、我们要求将电流限制设置为90mA (Vf = 5.4 (typ)的背光 LED)、因此为 Rs 选择5.6 Ω 电阻。  

当我将电流表串联到 LED 上时、可以看到电流的140mA 左右。

请尽快对此提供支持。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alen:

    我们的专家目前正在  农历新年假期的办公室外。 他将于2月5日重返办公室后给您回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alen:

    您能将原理图发送给我吗? 还请指出您是如何串联万用表的、您可以在原理图中对其进行标记。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    请查找剖面图、其中包括 LED 和万用表连接。

    谢谢你。

    ALEN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alen:

    您测量过 FB 电压吗?

    Vf = 5.4V 是总 LED 灯串电压还是单个 LED 电压? 如果是单个 LED 电压、请告诉我总串电压。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    测量的 FB 电压大约为900mV。  

    我想更正一下。  为了测试背光驱动器、我们使用了另一个 LED 进行测试、而不是直接连接显示屏。(PN:LXML-PWC2)。  其 Vf = 2.9V。 仅使用一个 LED、无 LED 灯串。 请忽略前面提到的5.4V Vf。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alen:

    由于 TPS61061是升压 LED 驱动器、所以输出电压应高于输入电压。如果仅使用一个 LED、则意味着 Vout 低于 VIN、从而使 FB 上的额外电压下降。

    我认为、如果您串联更多 LED、该问题将得到解决。

    BR

    Patrick