This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922055:未达到目标电流+闪烁

Guru**** 2635585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS922055

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460709/tps922055-does-not-reach-target-current-flickering

器件型号:TPS922055

工具与软件:

您好!

我们是第一次使用 TPS922055、很遗憾、该器件出现了一些问题:

预期行为:
- LED 电流四次增加,最高可设置电流( 606 mA ),灵活调光

观察到的行为:
-采用2kHz PWM 输入时的初始测试: LED 电流仅增加到71 mA ,具有100% PWM 时1-5 Hz 的全开/关闪烁
-~20kHz PWM ~的第二次测试:LED 电流增加到 Δ I 320 mA、然后在大约75%时下降到 Δ V 200 mA、之后再次增加。 100% PWM 时同样闪烁。

我在下面附上了我的原理图。 我使用的是单个18V 700 mA LED、其输入电压 VIN 为24V  

有什么想法、问题可能出在哪里? 我 在常见问题解答部分找到了这篇文章、这表明 CSP 引脚上需要100 Ω。 我遵循了数据表中的原理图(最新版本、2023年9月修订版);因此、我希望电阻缺失不会导致问题。

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    我会说主要错误是您不能将 FSET 引脚悬空("当 FSET 引脚未连接时、默认开关频率为100kHz")。 的偏移误差不正确)。 请 根据数据表中的表8-1填充 R173、查看它是否有帮助。

    此外、我想说的是、未遵循  上述 E2E 常见问题解答不应该是此处问题的原因、但您应该按照常见问题解答设计 CSP 和 CSN 元件。 当前数据表中的原理图很快会更新。 现在请参考 E2E 常见问题解答。

    我们将很快修订数据表、以纠正这些问题。 很抱歉给您带来不便。

    顺便说一下、我建议您浏览此列表中的 E2E 常见问题解答([常见问题解答] TPS922055 / TPS922054 / TPS922053 / TPS922052 LED 驱动器的常见问题解答列表-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛 )、它们包含许多有用信息、例如处理未使用故障引脚的建议方式(您没有按照当前原理图中推荐的方式处理此引脚)。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    感谢您发送编修。 我向 R173填充了一个240k 电阻器、这是最接近数据表中规定的100kHz 232k 电阻器。 现在、在高达~92% PWM 占空比的情况下、驱动器似乎运行更加顺畅。 如果高于此值、则 LED 开始闪烁(大约5Hz 至10Hz 时看起来大致全开/全关)。  

    如果我在制造 PCB 之前浏览过论坛、我很乐意遵循 CSP 的建议:(我想如果您能够尽快更新数据表以避免这些错误、很多客户会很高兴。

    我现在想知道高占空比闪烁的最 可能原因是什么:
    - FAULT 开路而不是连接到 GND
    - CSP 上没有100欧姆电阻器
    -我不知道的任何其他维度问题?

    也许你有另一个提示给我们。

    此致、
    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    如果我在制造 PCB 之前浏览过论坛、我很乐意遵循 CSP 的建议:(我认为、如果您能够尽快更新数据表以避免这些错误、很多客户会很高兴。

    感谢您的建议。 很抱歉给您带来不便。 我们将很快修改数据表。

    [报价 userid="638002" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460709/tps922055-does-not-reach-target-current-flickering/5604438 #5604438"]我现在想知道在高占空比下最可能导致闪烁的原因 可能是:
    - FAULT 开路而不是连接到 GND
    - CSP 上没有100欧姆电阻器
    -我不知道的任何其他维度问题?[/报价]

    CSP 线路上的 FAULT 引脚和100 Ω 不应导致此类问题。 您能否检查一下当闪烁时 IC 的外壳温度? 我想知道是否会发生热关断。

    我仔细看一下您的原理图、会注意到您在原理图中标记了"热折返:90°C "。 如果要将热折返阈值温度 T_TH 设置为90 °C、则应将 R174设置为100k Ω、而不是100 Ω。 (这只是一个提醒。 这应该不是闪烁问题的原因。)

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。
    感谢您指出 R174的错误值! 我将尽快测量外壳温度并返回给您。

    此致、
    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lukas

    我们的专家将于今天回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    不用客气。 如果您有任何更新或问题、请随时告诉我。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。
    快速反馈:我更改了电阻器 R174、负责将热阈值设置为24.9K。 -可能与之前的改变 R173 (开关频率)-这已经解决了我的问题与 LED 驱动器。 现在调光运行非常平稳、高达100%、并且至少在很短的时间内、我不能在任何相关组件上观察到任何高温(显然、LED 除外...)。  

    再次感谢您的支持!

    此致、
    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    我目前在  农历新年假期不在办公室。 我会在2月8日回到办公室时给您回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    我比预期的要早回到办公室:)

    很高兴听到您的问题已经解决。

    我将关闭该主题。 如果您有任何进一步的问题、请随时与我联系。 谢谢。

    此致、

    Steven