This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170:我想使用 INPUT12V 实现±24V 输出。

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459116/tps61170-i-want-to-make-24v-output-with-input12v

器件型号:TPS61170

工具与软件:

我当时在查看 E2E 论坛、发现了以下原理图。
我想配置输入:12V、输出:24V、-24V。

输出电流约为50mA。
如果我需要进行任何更改、请告诉我。

e2e.ti.com/.../0358.TPS61170-24Vo.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我今天会检查并回复您。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    建议使用10μH 电感器。 因为 TPS61170具有内置斜率补偿、可避免与电流模式控制相关的次谐波振荡。 如果电感值低于10μH、则斜率补偿可能不够、并且环路可能变得不稳定。

    建议添加一个与充电电容 C8串联的1Ω 充电电阻。

    没有其他问题。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lei San

    感谢您的回答。


    是否有计算工具可为 TPS61170创建反向电源?

    此致。

    Miyahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miyahara-San

    没有适用于 TPS61170的特定计算工具、但可以通过以下链接获取 PSpice 模型。

    https://www.ti.com/product/TPS61170?keyMatch=TPS61170&tisearch=universal_search&usecase=GPN-ALT#design-tools-simulation

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lei San

    建议添加1欧姆与 C8串联、但有一个 R5 (4.7 Ω)与 C8串联。
    请告诉我如何放入。

    此致。

    Miyahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lei San

    建议添加1欧姆与 C8串联、但有一个 R5 (4.7 Ω)与 C8串联。
    请告诉我如何放入。

    此致。

    Miyahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、宫原

    您建议将一个1欧姆电阻器与 C8串联、这是什么? 如果是计算器、则思路是将4.7欧姆替换为1欧姆。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Miyahara-San

    对不起、我以前没有注意到 R5。 请忽略我关于添加一个 与 C8串联的1Ω 电阻器的建议。

    使用推荐的10μH 电感器、我认为此电路应该起作用。

    如果您看到任何问题、请告诉我。

    此致

    Lei