This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61390:适用于30+ APD 阵列系统的直流电源

Guru**** 2496895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469754/tps61390-the-dc-supply-for-30-apd-array-system

器件型号:TPS61390

工具与软件:

你(们)好

我目前计划使用"峰值响应@900nm 500μm 硅雪崩光电二极管 APD TO46封装"雪崩光电二极管

我将使用其中的33个生成一个数组。 我希望能对它们进行接线、以便使用一个直流/直流转换器将电压拉至100伏、从而为所有30个雪崩光电二极管供电。

这有道理吗?

有没有建议如何处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junki:

    我‘ll 在本周之前给你检查和答复。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junki:

    在您的应用中、Vin 和目标 Vout 是什么(100V 或更高)? 对于高于85V 的 Vout、将需要基于电荷泵的拓扑。

    您是否是说要并联偏置所有33个光电二极管? 每个 光电二极管的偏置电流有多大?  

    另一个问题是、如果 并联偏置的33个光电二极管、则只需要感测总电流?

    此致

    Lei