This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:为我的 OLED 显示屏选择合适的升压

Guru**** 2866280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469327/tlv61046a-selecting-the-right-boost-for-my-oled-display

器件型号:TLV61046A

工具与软件:

您好!  

我们用的是一个可以消耗100mA 的显示器、并采用13V 电压电源、我们计划使用3.6V 电池和升压转换器来获得13V 电压、我们曾尝试使用 TLV61046ADBVT、但似乎它只能为40mA 提供我们的配置。  请 帮助我们选择适合我们应用的小尺寸 TI 升压稳压器。

谢谢!    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed:

    通常、器件应该能够在您的配置中提供100mA。 为什么您认为它无法提供比40mA 更多的产品?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    嗯、我使用了 webench、但没有任何结果。 其中指出 IC 无法使用此配置、当我将电流设置为40mA 时、它会生成设计。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这张屏幕截图来自数据表、非常接近我们的配置、数据表提到的输出电流为50mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    您的应用中使用了什么电感器? 您能将原理图发送给我吗?

    在数据表的屏幕截图中、50mA 是示例应用中的 Iout、不是最大 Iout。   

    当 Vin = 3.6V、Vout = 13V、L = 10μH 时、最大 Iout 应达到100mA 左右。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lei!

    感谢您的帮助!

    好的,要清楚的是,问题是当升压未启用(显示关闭) ,我们的设备工作正常,但当我们允许升压电压下降,传感器的数据是坏的波动和下降的信号水平。  

    这是我们的设计、在450mA 电 流额定值下电感器为10uH、我们的显示屏在60mA 周围绘制。  

    谢谢





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    问题在于未启用升压功能(显示关闭)时 、设备运行正常、但当我们允许升压功能时电压下降

    很抱歉、我对上述说法感到困惑。 特别是当增强功能被禁用时、设备工作正常。 您能更详细地解释一下吗?  

    我在原理图上没有看到问题、只是所用电感器的 Isat 太小。 您还可以将布局发送给我以供审核吗?

    请在可用时进行快速实验:使用 Isat 至少为1A 的10μH 电感器。 我认为、借助这种变化、可以提取出更高的 Iout、并且升压转换器 可以正常工作。

    此致

    Lei